E-mail: ventas@cl.omega.com
TEL: 800-395-179 (En Chile) | 001-203-978-7240 (Fuera de Chile)

Introducción a los graficadores de cinta

Graficador de cinta¿Qué es un graficador de cinta?
Un graficador de cinta es un instrumento usado para registrar diversos procesos y señales eléctricas. Los graficadores más tradicionales registran los datos en papel. El papel se pasa bajo una pluma y la pluma se desvía en proporción a la señal. El resultado es una gráfica de los datos. Los graficadores de cinta están disponibles en estilos sencillo o multicanal (sencillo o multipluma) y en diversas configuraciones. Muchos de los graficadores de cinta también pueden registrar información en formato digital para descargarla en una computadora.
 Tipos de graficadores de cinta
Graficador de cinta RD200 Graficadores de cinta
Los graficadores de cinta consisten en un rollo o cinta de papel que se pasa en forma lineal bajo una o más plumas. A medida que la señal cambia, las plumas se desvían y producen la gráfica resultante. Los graficadores de cinta están bien bien adaptados para registrar procesos continuos. Las secciones de papel se pueden cortar y archivar para consultar en el futuro. Los graficadores de cinta normalmente se usan en aplicaciones de laboratorio así como de medición del proceso.

Graficador circular CTXL Graficadores circulares
Un graficador circular registra datos en formato circular. El papel gira debajo de una o más plumas. Las plumas se desvían en proporción a la señal que varía y se produce una gráfica circular. Los graficadores circulares son ideales para procesos por lotes en los cuales se conoce un tiempo de proceso preestablecido. Las gráficas se diseñan normalmente para girar en periodos de tiempo estándares, como 1 hora, 24 horas, 7 días, etc., aunque muchos graficadores son lo suficientemente flexibles para adaptarse a periodos de tiempo no estándares.
Graficador híbrido DR231 Graficadores híbridos
Un graficador híbrido puede funcionar como graficador estándar o registrador de datos. Al igual que un graficador estándar, el graficador híbrido puede generar una gráfica de las entradas. Sin embargo, también puede producir un sello digital de los datos de manera semejante a un registrador de datos. Normalmente están disponibles en diseños de multicanal aunque normalmente una cabeza de impresión maneja todos los canales. Esto hace que el graficador híbrido sea una solución rentable para sistemas multicanal aunque el tiempo de respuesta no es tan rápido como los graficadores que tienen una sola pluma para cada canal.
Graficador sin papel RD9900 Graficadores sin papel
Los graficadores sin papel son uno de los tipos de graficador más recientes que llegaron al mercado. Los graficadores sin papel muestran la gráfica en la pantalla del graficador en lugar de imprimir la gráfica en papel. Los datos normalmente se pueden guardar en la memoria interna o en una tarjeta de memoria para transferir posteriormente a una computadora. El beneficio más importante de los graficadores sin papel es que no se consume papel y los datos se transfieren fácilmente a una computadora.

 Modelos más buscados de REGISTRADORES DE GRÁFICO  

Serie CTH89 : Registradores de gráfico circulares, registradores de tempera...
https://cl.omega.com/pptst/CTH-89.html - 92k - Monday, January 4, 2016

Serie iTHX : Registrador de gráfico virtual de temperatura y humedad{ETHERN...
https://cl.omega.com/pptst/iTHX-SD.html - 103k - Monday, January 4, 2016

Serie iSD-TH : Vigilancia medioambiental remota de temperatura y humedad po...
https://cl.omega.com/pptst/ISD-TH.html - 88k - Monday, January 4, 2016

: Registrador de gráfico virtual de termopar{ETHERNET}{WINXP}{VISTA}
https://cl.omega.com/pptst/iTCX.html - 81k - Monday, January 4, 2016

iSD-TC : Control de temperatura mediante web-Ethernet. Entra doble termopar
https://cl.omega.com/pptst/ISD-TC.html - 73k - Monday, January 4, 2016

Serie iBTHX y iBTX : Transmisor de presión barométrica, temperatura y humed...
https://cl.omega.com/pptst/ibtx_ibthx.html - 116k - Monday, January 4, 2016





MMV | 6 | 020